This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:与MSP430G2553配合使用的温度传感器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/585368/msp430g2553-temperature-sensor-that-works-with-msp430g2553

部件号:MSP430G2553

嗨,我需要控制200-500 F的温度。我需要这个温度检查器的精确度在2度以内。 到目前为止,尚未看到任何与配合使用的TI温度传感器  

在此范围内的MSP430G2553。 您是否有任何工作要做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否必须是TI?
    MAX3.1855万K可能是具有K热电偶的好选择。