您好,
我无法为windows 10安装MSP430_CDC.inf,它提供了未经过数字签名的文件。
我们可以做些什么来获得 数字签名的驱动程序?
Windows 7和XP允许更新驱动程序,但Windows 10采用通用串行总线驱动程序。
请指导我如何解决此问题,我想安装我的"MSP430_CDC.inf",并进行一些文本更改,以便我的应用程序能够在连接Windows 10时识别我的设备。
提前感谢
Nitesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我无法为windows 10安装MSP430_CDC.inf,它提供了未经过数字签名的文件。
我们可以做些什么来获得 数字签名的驱动程序?
Windows 7和XP允许更新驱动程序,但Windows 10采用通用串行总线驱动程序。
请指导我如何解决此问题,我想安装我的"MSP430_CDC.inf",并进行一些文本更改,以便我的应用程序能够在连接Windows 10时识别我的设备。
提前感谢
Nitesh
[报价用户="zrno soli"]
我理解对了吗,(的最后版本) Win 10不再请求已签名的驱动程序,而是使用未签名的驱动程序(如Win XP/7)?
[/引述]
否;驱动程序仍需要签名。 但内置CDC驱动程序现在可以正常工作。 Microsoft 说:
在Windows 8.1 和操作系统的早期版本中,当USB到串行设备连接到计算机时,不会自动装入Usbser.sys。 […]
在Windows 10中,在%SystemRoot%\INF中添加了一个新的INF (Usbser.inf),该INF将Usbser.sys作为设备堆栈中的功能设备对象(FDO)加载。 如果您的设备属于Communications和CDC Control设备类,则会自动装入Usbser.sys。