This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:使用MSP e-Z430进行MSP430FR2633编程

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, MSP-FET, MSP-GANG, MSP-EXP430FR4133, MSP-EXP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581363/msp430fr2633-msp430fr2633-programming-using-msp-e-z430

部件号:MSP430FR2633
线程中讨论的其他部件: eZ430-ChronosMSP-FET430UIFMSP-FETMSP-GangMSP-EXP430FR4133MSP-EXP430FR2311

您好!

我设计了一个使用MSP430FR2633 IC的电路板,它具有用于编程的板载SBW引脚。 我有MSP e-Z430 Chronous USB开发棒,我想将它用于对MSP430FR2633进行编程。 如何继续?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil!

    eZ430-Chronos (官方)仅支持CC430F613x器件。 您需要一个至少具有EZ-FET Lite板载的开发板。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看本文档第4页上的表格:
    www.ti.com/.../slau647g.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Dennis! 您认为哪一种更适合MSP-FET430PIF,MSP-FET430UIF,MSP-FET,EZ-FET Lite仿真IP中的2633。 我提出这一问题是因为我是全新的产品,并希望在公司内部制造这些产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nikhil,
    您可以将MSP-FET或MSP-Gang用于相同的...

    此致,
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拥有真正的MSP-FET编程器无疑是第一选择,但这当然是更昂贵的解决方案。 在我看来,这是值得的,因为它提供了许多有用的功能,并且它是官方的MSP430编程器,因此TI将注意它将支持所有可用和即将推出的部件。 但是,任何带有EZ-FET或EZ-FET Lite仿真器的LaunchPad都可以用于编程和调试您的零件。 您可以通过仿真端的45度旋转IC来识别此仿真部件:

    因此,最便宜的解决方案是LaunchPad,例如MSP-EXP430FR2311或 MSP-EXP430FR4133 (均为13.99美元)。

    Dennis