主题中讨论的其他部件:MSP-TS430PW14, MSP-FET, MSP430G2233
我有一个定制板,并且成功地编写了一个单步程序-一切看起来都很好(尽管可用闪存非常紧密配合)。 断开spybywire接口时,主板不运行固件应用程序。
设置: 3.3V线性稳压器的电源为24V,峰值电流为7mA,MSP可完美休眠。 调节器在输出上有一个10uF盖。
我的拉杆为47k,顶盖为2.2nF,接地。 复位线路上的电压表显示完全放电,关闭电源几秒钟,然后接通电源,RST线路在未连接TI FET仿真器的情况下达到约1.86v。 固件中是否缺少某些内容? 可能是一个注册表设置,它会被使用使此引脚不是RST引脚的spybywire所缠绕?
裸板'欧姆输出',在复位线路上不显示任何短路。
47k电阻器欧姆输出至47k,奇怪的是2.2nF电容'欧姆输出'至48K。 从主板上拆下盖子时,接地和复位线路之间的48K相同。 所有这些测量都是在MSP FET断开连接的情况下进行的,并且都是在PCB上(通过机器)组装的组件上进行的。
三个不同的主板的测量结果相同,其中一个主板从未附加过TI MSP FET或下载过代码。
这是我的启动代码,以防我的设置出现问题-我正在使用看门狗进行32毫秒的时间计数。
有什么想法?