This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:建议使用哪些硬件开发工具

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/581852/msp430f5419a-which-hw-develepment-tools-are-recommends

部件号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他部件: MSP-TS430PZ5X100MSP430F5438A

您好,

客户需要一个实验板或Launchpad来进行软件开发。

我认为我们没有LP,但我找不到合适的EXP板!

我们建议为MSP430F5419A使用哪些硬件开发平台工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好DJ,
    您是否正在寻找MSP430F5419AIPZ (100引脚LQFP)的实验板。它与具有不同闪存的MSP430F5438A引脚兼容,因此客户可以使用MSP-TS430PZ5X100或MSP-EXP430F5438。

    此致,
    Vikas Chola