请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我的 MSP-EXP432P401R有问题。 连接后,它会运行一段时间,但过一段时间后,主板突然断开连接。 确切的错误消息是:
Cortex_M4_0:JTAG通信错误:(错误-615 @ 0x0)目标未能看到正确格式化的SWD标题。 与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK设置,然后再重试。 (仿真软件包5.1 .641.0)
Cortex_M4_0:断点管理器:删除作业失败:注册/写入失败[2.2005万]