This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5324:关于在BSL设置中写入

Guru**** 2500635 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1096301/msp430f5324-about-writing-in-bsl-settings

部件号:MSP430F5324
主题中讨论的其他部件:MSP-Gang

大家好,

使用MSP-Gang和BSL设置进行写入时,测试/SBWTCK针脚和RST/NMI/SBWTDIO针脚连接反向,使用外部电源时写入操作失败,仅在MSP - Gang供电时成功。
当连接恢复到原始状态时,使用任一电源均可成功写入。
我想知道为什么只有在MSP-Gang供电时才会成功写入,即使连接反向也是如此。
我有什么想法吗?
外部和内部电源之间的电源电路已正确更换。

此致。
柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryu:

    这是一个很难用语言来表达的问题。 您能否提供您在这两种情况下讨论的连接图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    感谢您的回复。
    随附原理图。
    电源周围没有电路,但3.3V连接到MCU电源。

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果仅使用BSL连接,且电源由板(而不是MSP-Gang)提供,则需要以下连接才能正确调用BSL并进行通信。 这些连接与典型的SBW或JTAG连接不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    附加的示意图也将它们全部连接在一起。
    我的问题是,为什么只有在MSP链通电时才完成写入,即使测试和RST引脚向后连接也是如此。
    可能的原因是什么?
    当测试和RST引脚反转时,如果从电路供电,则会出现"Err 23 "MCU Device init."(错误23 "MCU设备初始化")错误,但如果从MSP-Gang供电,则不会发生错误。
    正确连接测试和RST引脚后,写入过程在任意引脚上均已完成,没有错误。
    在MSP-GNAG中成功写入的标准是什么?

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryu:

    我不能评论可能存在连接错误的MSP组行为。 您必须进行正确的更正才能正常操作。 请记住,如果通过MSP-Gang为设备供电,则与通过目标供电相比,与标头的连接会发生变化。 这两个引脚是VCC_tool和VCC_TARGET。 有关 如何连接该引脚的详细信息,请参阅《MSP430 HW用户指南》图2-1中的注A。  

    有关从板上(本地)为设备供电时的正确BSL连接,请参阅上面的图示。 根据您的评论,您似乎已经拥有了正确的连接。正确连接后,它确实会正确编程。