This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:CCS 11.1 版本和C++标准版本

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095629/msp430f5438a-ccs-11-1-version-and-c-standard-version

部件号:MSP430F5438A

您好,TI技术支持团队:

我的计算机上安装了Code Composer Studio (CCS) 11.1。

如何知道我的CCS有哪种C++标准(C++ 14,C++ 17或C++ 20)?

 如何为给定的CCS项目选择特定的C++标准?

谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Swamy,

    最简单的方法是右键单击项目名称,然后在显示的长下拉菜单中选择“属性”,然后选择CCS在系统中已找到的编译器版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    我通过右键单击我的CCS项目来执行您所述的步骤。

    我拥有的编译器版本是  :TI 21.6 v.0.LTS。   

    但是 ,这并不表示此TI编译器支持哪种C++语言标准(C++ 14,C+17或C++20)?

    谢谢!

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的Windows笔记本电脑上没有任何其他g++编译器(如您在回复中粘贴的CCS项目“编译器版本”图像上所示)。

    我的笔记本电脑上安装了最新的Microsoft Visual C++ Community Edition。

    如何在我的Windows笔记本电脑上安装最新的GNU g++ 11.2 ,以及如何配置TI CCS 11.1 以识别g++ 11.2 版本?

    谢谢!

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Swamy,

    根据MSP430 C/C++编译器指南,它是C ++ 14。  请参阅第80页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Dennis。

    因此,是否不能从C++ 14升级到C++17或C+20?

    此致,

    很好