This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433 SVS和晶体

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095580/msp430fr2433-msp430fr2433-svs-and-crystal

部件号:MSP430FR2433

您好,TI!

我正在使用MSP430FR2433IYQW设计电池供电传感器。

我需要对电池状态有一个想法(在传感器使用寿命期间)。

1-)使用SVS来了解电池状态是好主意吗?

我之所以这样问,是因为MSP430FR2433IYYQW没有电池监控器,只有SVS。

2-)是否可以从XT1 (3.2768万KHz)在DCOCLK上生成16MHz?

我的目的是在DCOCLK中具有稳定的频率(16MHz),以实现UART而不会出现故障。

非常感谢。 最好的翻新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,albgarc2014,

    感谢您的帖子。

    2433 crystal"]</s>2433

    1-)使用SVS来了解电池状态是好主意吗?

    我之所以这样问,是因为MSP430FR2433IYYQW没有电池监控器,只有SVS。

    [/引述]

    SVS不是MSP430FR2433上电池监护仪的理想选择。  此设备中的SVS仅实际监控DVCC值。 如果您直接使用电池为MSP430供电,这可能是相关的,但它在很大程度上只是用于触发低功耗重置状态。

    最好使用内部ADC来监控蓄电池电压。  

    2433 crystal"]</s>2433

    2-)是否可以从XT1 (3.2768万KHz)在DCOCLK上生成16MHz?

    我的目的是在DCOCLK中具有稳定的频率(16MHz),以实现UART而不会出现故障。

    [/引述]

    是的,16MHz DCOCLK 可以很好地与XT1配合使用,频率为32.768kHz,作为FLL的参考。

    《MSP430FR2xx系列用户指南》的表22-5 还提供了基于您所使用的UART系统时钟的工作频率(BRCLK)的预期TX和RX错误率。 您可以参考此信息以确定 在各种设置下的预期错误率。  

    此致,
    Brandon Fisher

    [/quote]