This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:0.5 mm 封装的印刷电路板设计指南

Guru**** 2602785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1093008/msp430f5419a-pcb-design-guide-for-0-5mm-package

部件号:MSP430F5419A

各位专家,您好!

你好。

从SPRABB3 文档第20节VIAS (第15页)中,建议使用机械钻机制作一个10 mil VIA,带5 mil孔。 这只是用于从外层到下一层的途经点,还是用于直通途经点? 如果是直通式,则此功能与印刷电路板的厚度是多少?

客户提出疑问。 感谢您的支持。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    一个好问题。  我必须深入研究这个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    从5 mm 文档第20节(第15页)中,建议使用机械钻头5米。 这只是用于从外层到下一层的途经点,还是用于直通途经点?[/QUOT]

    根据我被告知的情况,文件没有区分通孔,盲孔或埋入,所以建议的规格适用于所有的。

    如果是直通式,那么5 mm 可以使用哪种厚度?

    通孔VIA没有我知道的PCB厚度限制。  通孔通过几乎在每个PCB上都是无处不在的,无论层的厚度或数量如何。  我是否误解了问题?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    感谢您的指导。

    您是否知道 ,您发现世界上哪个印刷电路板制造商可以使用5mil的钻头通过任何厚度的印刷电路板(通常约为64mil)钻一个10mil的垫?

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    我们在过去使用4PCB.com (美国)来制作我们的许多样机,它们具有扩展功能,可以制作真正小直径的孔。  随附的是权能列表。  他们显示他们可以做一个垫片尺寸= 孔尺寸+ 6密耳。  这是一个11mil的垫,带有5mil的孔。  根据我所读到的信息,它们可以实现更小的孔尺寸。  最好打电话/发电子邮件询问。

    e2e.ti.com/.../capabilities2018.pdf