This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:燃油箱MKII蓄电池增压器组充电问题

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1093567/boostxl-batpakmkii-problem-on-charging-fuel-tank-mkii-battery-boosterpack

部件号:BOOSTXL-BATPAKMKII
主题中讨论的其他部件:MSP432P401R

尊敬的TI工程师:

我购买了燃油箱MKII电池BoosterPack:

https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-BATPAKMKII

我用MSP432P401R Launchpad中给出的示例对其进行了测试。  它很有效。  我可以看到它正在按照用户指南中的说明从串行终端充电。

当它充满电时,我将它与另一个Launchpad一起使用,它仍然工作。  我确认它为该发射台供电。

  1. 当它完全放电时,我再次将它与MSP432P401R Launchpad放在一起。  我为它充电了10个小时,但从串行终端看不到任何充电信息。  充电失败。  此步骤有什么问题?
  2. 在不使用额外的启动板的情况下,为燃油箱MKII蓄电池BoosterPack重新充电的最简单方法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    是否可以在PC中找到COM端口? 您能否确定432是否与您的PC连接良好且工作正常? 如果您想询问有关燃油IC的问题,您可能需要向BMS论坛提交TT。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当然,我知道如何找到UART端口。

    我在问题的第一部分已经说过,"我用MSP432P401R Launchpad给出的示例对其进行了测试。  它很有效。  我可以看到它正在按照用户指南中的说明从串行终端充电。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需使用MSP43.2401万R Launchpad,便可为该Boostpack充电。

    请将此跳线与此包装一起运送!  寻找解决方案和跳线非常烦人!