主题中讨论的其他部件: MSP-FET
条件:
- MSP430FR5994是一个简单的电路板,用于吉祥物环境
- 只有JTAG引脚通过MSP-FET直接暴露在环境中以进行编程
- 为了进行编程,MSP-FET通过USB隔离器连接到工业PC
- JTAG连接器和电源连接不会中断
发生的情况:
大多数情况下,在尝试调试到正在运行的会话时(但在尝试重新刷新程序和启动新调试会话时也可能出现),MSP-FET连接会崩溃,并显示消息“Error connecting to the target: unknown device”(连接到目标时出错:未知设备)。 之后,设备不再可编程,无需任何计算机,也没有MSP-FET调试器和已知的调试配置。
重新配置设备后,它将使用旧程序再次运行,没有任何问题,但JTAG连接无法再建立->不再可编程。
现在,使用MSP430FR5994的三个相同的主板上出现了该问题。
这些问题是否与MSP硬件站点上的已拆卸JTAG接口有关,或者是否存在其他可能的原因? 到目前为止,JTAG引脚上没有ESD保护。
Shematic: