This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:运行看门狗后、低功耗模式4中的 MSP430FR2111消耗大约5uA 和20uA 的电流

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1106246/msp430fr2111-msp430fr2111-in-low-power-mode-4-consume-about-5ua-and-20ua-after-running-watchdog

器件型号:MSP430FR2111

尊敬的产品线工程师。

  我的客户在其 AED 项目中使用 MSP430FR2111。客户使用 MSP430FR2111的内部时钟作为系统时钟。他们使用 REFOCLK 来校准系统时钟。MSP430FR2111在低功耗模式4下消耗的电流为5uA、如果客户运行看门狗、电流将大至~20uA。客户认为 REFOLCLK 可能会影响看门狗的时钟或看门狗时钟在调试后影响 REFOCLK、这会导致电流增大。如何解决此问题? 非常感谢!

此致、

Bill   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额外的15uA 听起来像是 REFO 在运行。 WDT 是如何配置的?

    数据表(SLASE78D)表6-1声称 WDT 不会在 LPM4中运行。 调试器可能会干扰较低的 LPM。  如果您正在测量电流、请务必使用"自由运行"而不是"运行"。