This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:与 MSP430F5529 USB LaunchPad 进行反向通道 UART 通信

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1105553/msp430f5529-backchannel-uart-communication-with-msp430f5529-usb-launchpad

器件型号:MSP430F5529

当我使用 P4.4 (UCA1TXD)和 P4.5 (UCA1RXD)时、我可以发送但不接收。 我能怎么看?

可以发送和接收以下使用 P3.3和 P3.4的 UART 通信。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO.y3PbPXQlPwKTmMax5Sw__IOGqZri__LATEST

P3和 P4之间的用法是否有差异?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是相同的、但 P3.3和 P3.4与 UCA0相关、P4.4和 P4.5与 UCA1相关。 因此、必须将所有内容(如果使用了 ISR、则包括它)更改为 UCA1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    由于您已长时间未回复、因此问题将被视为已解决。 如果您需要进一步的支持、请再次回复。

    此致

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zrno soli-San、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal Ye-San、

    很抱歉耽误你的回答。
    我将此案例具体处理。

    谢谢、