This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67771A 和 MSP430F47183

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67771A, EVM430-F6736
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111141/msp430f67771a-and-msp430f47183

主题中讨论的其他器件:MSP430F67771A

您好!

我们正在使用 MSP430F67771A 设计导入-导出仪表(网络仪表)。

我的疑问是如何测量电压和电流之间的相移、以及它的特性、即以电压为基准的超前或滞后。 此信息的精确性质对于设计网表(去除污功率象限)而言是必不可少的。

因此、我想问 TI 是否有任何库(.c 文件)用于测量网表参数、就像测量瓦特小时参数一样。

请 提供您宝贵的建议和必要的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信 TI 没有任何用于进出口计量的特定软件。 TI 为  电子计量开发提供了 EVM430-F6736、还提供 了电能计量库

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Evan