This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:UPS 和 DNS 的不同信号强度

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109742/evm430-fr6047-different-signal-strengths-of-ups-and-dns

器件型号:EVM430-FR6047

您好!
我对少数器件的 ADC 采集结果对于 UPS 和 DNS 都具有不同的峰值。 我正在使用 AGC、但通道的信号强度仍然不同。 通过这种方式、其中一个通道正因如此经历了环流。 是否可以在两个通道中具有不同的 GUI 增益?

此致、
Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    不同通道的增益设置可能不同。 您可以查看此函数 USS_startLowPowerUltrasonicCapture()。  

    您可以在523行之前添加一些代码并更改增益设置。 因此、您可以为 CH1设置不同的增益。

    请记住、在此行之后、将 CH0的增益设置改回。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要对两个信号应用单独的 AGC。 您是否认为我的信号(由于这种行为)更容易出现循环滑动? 您是否认为具有不同的增益可以解决我的错波问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我要检查的是、导致 UPS 和 DNS 信道上出现这种差异的原因是什么。 它与传感器、 组件或电路板问题有关。  

    您当前的包络交叉阈值是多少? 根据 ADC 采集结果、我认为阈值为0.15~0.18、以避免出现循环滑动。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的所有换能器中都未观察到这种现象、但仅在某些情况下以及在某些流速(DToF)下才观察到这种现象。 这可能是由于两个换能器的阻抗差异造成的吗?

    目前、我们使用动态 包络交叉阈值以工作值作为载体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由传感器的阻抗差异引起的。 但阻抗差异 通常会导致 更差的温度性能(如 ZFD 数据)。  

    您能否在此处向我发送一些具有良好捕获和不良捕获的 ADC 捕获数据? 我可以对其进行分析。 因为我认为现在 UPS 和 DNS 信号上的不同峰值不会导致循环中断。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我所附的情况(包络阈值在所选峰值之间通过)、您认为可能会发生侧滑动吗? 如果是这样、则会由于右侧的不同峰值而导致侧滑动。 我将尽快分享好的 ADC 采集结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在选定峰值之间通过的阈值可能不会导致循环滑动问题。 因为算法会跟踪最接近阈值的峰值。 峰值是高于阈值还是低于阈值无关紧要。 阈值是动态的、基于整个信号的最大峰值。 因此、UPS 和 DNS 上的不同峰值可能不是问题。

    因此、我将需要 ADC 数据进行分析。 您可以通过单击"Capture"按钮或"Continuous Capture"按钮保存 ADC 捕获数据。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白这一点、但 在最新搜索波瓣的情况下、这种情况会导致循环滑动? 我附加了一个零流量 ADC 捕获、它具有完全对齐的 UPS 和 DNS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会导致循环滑动。 但我仍需要 ADC 采集数据来判断其原因。  

    代码中有一个参数 USS_ALG_MAX_RA比_PEAK 2_PEAK _VAR 默认值为0.2。 您可以将其更改为0.1等小值。 它 将最近的波瓣与阈值进行比较、而不是 在之前的测量中与同一波瓣进行比较。 如果凸角之间的差值大于此参数。 它将使算法重新计算每个波瓣的峰值。 然后将生成一个新的阈值、以避免 ADC 捕获发生变化。 我认为这可能会对您的情况有所帮助。  

    此致、

    现金 Hao