This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1115580/msp430f5438a-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A

是否有办法获得 SLAZ290AB (不是 AA 或 AC 版本)? 将其用于我们的项目中的验证目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、我的本地磁盘上有一个 Rev AB 副本。 [是的、我是一个背包客。]

    TI:我是否有任何理由不应该只在此处附上.pdf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!! 如果可以、请务必附上! 这将非常有帮助! [我们确实需要更多电池组]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slaz290ab.pdf

    您好、Ashwin、

    这是 SLAZ290AB。 为了便于将来参考、文档底部有修订历史记录、因此您可以看到 AB -> AC 的更改是格式化的。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    非常感谢!