This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6426:此控制器支持的实际最大频率/时钟速率是多少

Guru**** 687390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1131220/msp430fg6426-what-is-the-actual-max-frequency-clock-rate-that-this-controller-supports

器件型号:MSP430FG6426

尊敬的团队:

我们在最大工作频率上看到该控制器"MSP430FG6426IPZR"的不同冲突信息。

产品主页显示25MHz  https://www.ti.com/product/MSP430FG6426/part-details/MSP430FG6426IPZR

数据表显示"高达32MHz 的高频晶振(XT2)"

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fg6426.pdf?ts=1662043479686&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FG6426%252Fpart-details%252FMSP430FG6426IPZR

在"8.3推荐运行条件"部分的同一数据表中、第28页显示最大值为20Mhz

我们需要使用此控制器尽可能使用最大时钟运行我们的产品、您能不能在此处提供有关我可以运行此控制器的最大时钟速率的正确信息。

注意:目前我们使用带有 PLL 的内部振荡器以20Mhz 的频率计时、但我们计划在 XT2上使用外部晶振、并尝试尽可能使用支持的最大时钟。

谢谢

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    很抱歉造成混淆。 此部件的产品页面具有错误的子标题。 我将对其进行更新。  如有疑问、数据表是权威。 此器件的最大工作频率为20MHz、如您找到的建议工作条件表中所示。 XT2 HF XTAL 外设可接受高达32MHz 的 XTAL、但是它们必须被分频至一个适当的频率以用于器件运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace 回答说、但这是您关心的规格。 它还取决于您在以下条件下运行的电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jace、Keith Barkley 的澄清。 这确实澄清了一些问题