This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:器件标识

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1129760/msp430f2618-part-markings

器件型号:MSP430F2618

数据表似乎没有指定 MSP430F2618TGQWTEP 的器 件标识、因此该微控制器不可能没有任何标记。

我发现两个可靠性未知的网站表明器件标识应为"F2618GQWEP"。 我想确认  MSP430F2618TGQWTEP 上预期的器件标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件封装上的标记已定义并显示在器件的勘误表中。 请参阅器件勘误表中的"第5节命名规则、封装符号和版本识别"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勘误表提到了以下封装的器件标识:ZQW、PM、PN、ZCA

    但是、该器件采用 GQW 封装、器件标识是否等效于 ZQW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、

    我怀疑这些标记会等同于 ZQW。 这些器件应该采用相同的封装、但器件型号略有不同、因为我相信您具有 EOL MSP430F2618-EP、这唯一的实际差异是扩展温度范围。