请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6736 大家好、
MSP430F6736IPZ 芯片、使用单相仪表、220V、10 (80) A。目前正在执行最终的电压影响测试、在电压线上施加120% Un、70% Un 和 Un 电压、测量功率因数1.0和0.5 L 时的最大误差变化。 在1.2 Un 时为 1.0、 5%的误差变化为-1.03%。
客户想知道这是否与芯片的精度有关。 您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃