This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:计算 SCL、SDA、LCD-COM、TXD & AMP 和 RXD 线路的限流器值以延长电池寿命。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1064802/msp430fr6047-calculating-current-limiter-values-for-scl-sda-lcd-com-txd-rxd-lines-to-increase-battery-life

器件型号:MSP430FR6047

各位专家、您好!

我的应用是商用电池供电设备。

对我来说、最重要的两件事是实现产品的"计量精度"和"延长电池寿命"。

我能够使用 MSP430FR6047芯片进行水计量的第一件事。

第二件事是我现在正在做的工作。

从逻辑上讲 、电流限制器对于实现这一点非常有帮助、因为我知道要限制多少电流。

我无法确定从何处开始(在软件中进行优化、例如 LPM 模式等、已经完成)。

请指导我进行该电阻器计算部分、因为这是我第一次这样做。

有关这一主题的任何文献也将受到高度赞赏。

提前感谢!!

此致、

Pralay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    我不完全理解您的请求。 您是否正在使用 MSP430FR6047进行水表项目? 现在您想知道 I2C、LCD 和 UART 外设的电流消耗数据吗?  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    是的、我们正在进行水表项目。

    但是、您部分理解了我的担忧。

    我想知道外设引脚在运行时所需的最小电流、而不会出现故障。

    或者需要一种方法来从理论上算出功耗。 因为、我将在这些外设线路上放置限流器。

    我需要它完全证明任何失败、因为这是我们将要进行的最后调整。

    此致、

    Pralay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    LCD 电流消耗。 器件数据表第8.8章中有一些数据。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr6047.pdf

    I2C。 假设上拉电阻器为4.7K、当引脚输出0时、电流应约为3.3/4.7K = 0.7mA。  

    关于 UART、我认为电流应该与内部上拉/下拉电阻值相关。  

    此致、

    现金 Hao