This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430 I/O 端口技术问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063151/msp430-i-o-port-technical-issues

大家好、

我收到了客户的问题。

"

1.对于 msp430g2x32单芯片微型计算机、是否有一个能够在 lmp3模式下输出 PWM 信号的 I/O 端口?

2. Msp430c11x1、这种类型的单芯片微型计算机、在工作模式下 f (MCLK)= f (smclk)= f (aclk)= 4096Hz、Ta =−40°C 至85°C、VCC = 3V

I (AM)的实际值是否介于2.5-3.2ua 之间?

"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您可以发现 ACLK 在 LPM3模式下保持激活状态:

    因此、如果您想要输出 PWM、请使用计时器、您可以使用 ACLK 作为时钟源。

    对于 Q2、您可以在我们的数据表中找到该段、在此测试模式下、该器件应能够满足此功耗要求。

    谢谢!

    此致

    Johnson