This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-SMBus:应用手册中的错误

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1057174/msp430-smbus-error-in-application-note

器件型号:MSP430-SMBus
主题中讨论的其他器件:TPS40057

 SLAA476B 中的 PDF 文档在实现恒流恒压的放大器连接中存在误差。 第9页和第35页上的与放大器的连接不同。 应遵循哪种原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第35页是40V 输入电路的原理图。 它可能取决于您的输入功率。 我将帮助您将此内容转交给直流/直流团队、以便为您提供有关电源部件的一些评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待动力团队的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请按照第35页的原理图操作、因为它是一个负反馈系统、所以基准应该在运算放大器的正输入上、并且电流或电压信号应该在负输入侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 。 我希望他们改变第9页的电路、因为这可能会产生误导。

    我设计的充电器采用相同的架构(SLAA476B)、但具有不同的控制器 IC。 您可以查看我的充电器设计吗? 这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将向作者发送一条消息,以便他们可以更新应用手册。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能帮您回顾一下我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我可以为 TPS40057器件提供帮助、对于 MCU 器件、您可能仍需要我们 MCU 团队的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  、您可以接受我的连接请求、以便我可以将文件秘密发送给您进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许 可以帮助审阅我的设计的 MSP430部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Tripathi:

    我已经接受并向您发送了消息、最好您向 MSP430提出新问题、以查看原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢;我发布了一个新问题以供原理图审阅。