This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:MCLK 频率和直流电源不稳定时的工作电压

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055291/msp430f6779a-mclk-frequency-and-operating-voltage-with-unstable-dc-supply

器件型号:MSP430F6779A

您好!

我对 在直流电源不稳定的情况下将 MCLK 设置为25MHz 有疑问。

1) 1)如果 MCLK 配置为25MHz、但 有时直流电源压降小于2.4V、会发生什么情况? (在 SLAS982A 中、建议 Vcc 最小值为2.4v)。

2) 2)正确配置 SVMHVLRPE 以将 MCU 复位(POR)到2.4V 电平、以防止 MCU 在建议的电压范围(小于2.4)内运行吗?

3)与第2号有关。  是否需要为复位电平留出一定的裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的所有5xx/6xx 工作电压低至2.0V @ 25MHz、默认为 Vcore。 我知道、这不是 TI 数据表指定的正常操作、它属于超频区域。 "有时 直流电压电源压降小于2.4V"、精确地达到了什么电压值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)抱歉、我不知道会发生什么情况。 我只能猜测频率会有一些变化。

    2) 2)我不确定您的系统是否可以接受 MCU 随意休息的风险。 您是否可以考虑添加滤波器或电容器? 或使其在低频下工作。

    3) 3)我认为是的。 它是一个范围电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电压值为2.3V、  在这种情况   下、我发现 MCU 无法使用 i2c (I2C 模式下的 eUSCI)与 EEPROM 通信(其最小电压为1.8V)。