请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2676 主题中讨论的其他器件: MSP430F47177、 MSP430F5529
在 Code Composer Studio 中创建新的 MSP430FR2676工程后、-use_hw_mpy 编译器选项设置为 F5。 文档显示 F5适用于 F5xx 器件。 FR2676或32是否应将选项设置为 F5、F4xx 器件是这样?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 Code Composer Studio 中创建新的 MSP430FR2676工程后、-use_hw_mpy 编译器选项设置为 F5。 文档显示 F5适用于 F5xx 器件。 FR2676或32是否应将选项设置为 F5、F4xx 器件是这样?
从文档和 TI MSP430编译器运行时间库源文件的角度来看、我认为不同系列中的 MPY32具有相同的寄存器、但不同系列中 MPY32寄存器的基址可能不同。
其中:
查看数据表示例:
因此 、对于 MSP430FR2676、--use_hw_mpy=F5看起来是正确的。 我同意这一点有点令人困惑、 可以澄清--use_hw_mpy 编译器选项的文档。