This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:使用 MSP-ISO 对 EVM430F67791电路板进行编程

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-ISO, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1052065/evm430-f6779-programming-evm430f67791-board-with-msp-iso

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件:MSP-ISOMSP-FET

您好!

 因此、我准备好这个 MSP-ISO 电路板和 EVM430F67791电能测量板。 通常、我们直接将 MSP-FET JTAG 引脚与 EVM 板相连、但在交流电源接通时如何对板进行编程。 我知道电路板的 JTAG 引脚不是隔离的、因此建议 TI 在交流电源开启时使用 MSP-ISO (对于 EMDC)、因为它提供隔离。 但是、如果我想观察 CCS 软件而不是 EMDC 上的值、该怎么办。 有可能吗?

谢谢、此致、

Avinash