您好!
我们正在开发一个物联网系统、该系统还使用流量计作为其传感器。
我需要了解所涉及的算法、以便能够在 出现问题时对其进行调试。
因此、我已将 FR6047评估板连接到我的计算机、并通过带有2个超声波传感器的管道进行水处理。
我目前面临一种无法解释的行为、这可能表明我对所涉及的算法缺乏了解。
我的印象是这样的
体积流速=仪表常数* dTOF/(absTOF1 * absTOF2)
dTOF 的计算方法与 absTOF1/2不同、也许是为了提高抗噪性能(即使是数学上的、您也可以计算绝对飞行时间
然后相互减去)。
这与此处提供的信息一致:
因此我降低了"包络交叉阈值"、使其在噪声中迅速变化。 这会导致禁欲值跳转、有时会导致"DToF - Shift value was greater than maxSampleShift"错误。
这是预期的结果。 我不希望这也会改变 DtoF 计算的结果。 但参数本身只应影响绝对飞行时间?
为什么要观察这种行为? DtoF 是否未使用相关性计算? 这也毫无意义、因为当我处理设置时、有时会出现关联错误。
此外 、USS_Algg_dToF_Calculation 选项水和 USS_Algg_dToF_Calculation 选项估计值之间有何差异?
提前感谢您的澄清!
此致、
David Šibrava á lez