This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:LFXT 在设计的 PCB 中无法正常工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048709/msp430fr6047-lfxt-not-working-in-the-designed-pcb

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

您好!

我已经根据 EVM430-FR6047定制了 PCB、但 MCU 未检测到 LFXT。 它会卡在那里  

do
    {
      CSCTL5 &= ~LFXTOFFG;                  // Clear LFXT fault flag
      SFRIFG1 &= ~OFIFG;
    }while (SFRIFG1 & OFIFG);               // Test oscillator fault flag
我已经从多个供应商那里制造了电路板、并且还使用了多个晶体。 这可能是由于电源轨上存在一些问题? 请帮助我解决这个问题、因为我们现在正面临巨大的危机。

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有时、由于 PCB 布局、晶体无法工作。 您可以先按照此注释:检查您的 PCB 设计

    www.ti.com/.../slaa322d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、
    是的、我之前已经浏览过这份文件、并且遵循了规则。 但我无法使它发挥作用。 w=的任何其他因素都可能导致该问题?

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您 是否尝试增加或降低耦合电容器的值。   匹配电容器的值也将影响晶体振荡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用过比指定值高或低几 pf 的电容器、但仍然没有响应。 这里是否还需要阻抗匹配或类似的匹配?

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    耦合电容器将影响晶体振荡。 不同的晶体品牌可能需要自己的价值。 确保电容器值符合您的晶体规格。

    我还想知道的是、多器件有相同的问题吗?

    您是否尝试使用  相同的 MUC 和晶体在 PCB 和 Launchpad 之间进行交叉检查、以查看问题是否源于 PCB 或其他原因?