This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:为外部电路供电

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048884/msp430f6779-power-to-external-circuit

器件型号:MSP430F6779

我希望有两个可能的电源为电路板中的 MSP430供电、这两个电源都是3V3。 我想首先连接到 DVCC 引脚、其次连接到 AUXVCC1。 可能会发生这两个来源中只有一个可用。 然后、我应该如何连接任何需要3V3的外设电路、例如 I2C 的上拉电阻器?

我可以将其连接到 VDSYS 吗? 在这种情况下、AUX 将决定哪个电源存在并为 MCU 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解您的系统、您有2个电源、一个在主 DVCC 上、另一个在备份 AUXVCC1上。 您想知道如何为需要相同3.3V 电源的其他外设供电?

    我建议阅读 《MSP430x6xx 系列用户指南》中的数字 I/O 和辅助电源部分(4.2.8)。 VDSYS 是一个输出引脚、具有当前使用的电源、因此它确实会与 DVCC 和 AUX 一起切换、具体取决于启动时的最高电压(或是否切换)、并且需要推荐的电容器。 唯一的潜在问题是电流消耗、因为超过最大值会损坏器件。 有关工作范围的器件详细信息、请参阅 数据表

    这是另一个我认为是问同样的问题的主题。 VDSYS 或 DVSYS 是否可用于供电

    此致、

    Luke