This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047098/msp430f2618-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430F2618

大家好。

我的主板有一个源自 Timer_B 的软件时钟/日历、此计时器由 LFXT1CLK 上的32768Hz 手表晶振计时。

由于 DVCC 可能会降至2.7V、因此 LFXT1CLK 以20480Hz 的频率缓慢运行。  

该设计使用超级电容器作为备用电源、因此提供恒定3.3V 电压并不容易。 低功耗运行是一项设计优先事项。

 我希望获得有关如何更准确地安排时间的建议。 可以接受每天几秒钟的误差。

JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    您能否向我展示一下、当 DVCC 降至2.7V 时、采用外部32768晶体的 LFXT1将以20480Hz 的频率运行?

    您可以参考应用手册来计算容差。  

    MSP430 LFXT1振荡器精度(修订版 A)

    MSP430 32kHz 晶体振荡器(修订版 D)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allen。  

    您建议的两个应用手册非常详细、对我很有用。

    SLAA322D 第9页中提到的电阻器的使用可能会为我的问题提供解决方案。

    如果需要进一步的帮助、我将向您发送晶振部分的 PCB 布局图。

    Joe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一篇文章有一些印刷错误、我纠正了这些错误-不确定我是否可以从论坛中删除我不需要的文章。 我发送了一个更正版本、这样用户学习英语不会被误导。

    JC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照下面的摘录、我使用了一个1.5MΩ Ω 电阻器、它解决了这个问题。 在办公室度过了美好的一天! 供参考的是我的晶体电路的布局。 它在处理器内部使用12.5pF 电容器。

    "的 LFXT1振荡器
    当 MΩ 时、在 LF 模式下的 MSP430x1xx (请见数据表)需要一个介于 XOUT 和 VSS 之间的≥5.1k Ω 电阻器
    VCC < 2.5V、以补偿较低电源电压下的驱动电平下降。"