大家好、
我正在尝试使用 MSP430FR6047和 Jiakang 1MHz 传感器在流量计上构建钳位、我进行了如下测试设置。 我正在使用50毫米的管道、并设置如下所示的参数。
当我以500 L/H 的速度抽取水时、我得到以下图表。
可以有人解释为什么我的 Delta ToF 具有负值、以及图中的流速具有负值。 这是正常现象还是我的配置有问题?
此外、如何在 MSP LCD 中显示实时流速?
请提前提供帮助、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在尝试使用 MSP430FR6047和 Jiakang 1MHz 传感器在流量计上构建钳位、我进行了如下测试设置。 我正在使用50毫米的管道、并设置如下所示的参数。
当我以500 L/H 的速度抽取水时、我得到以下图表。
可以有人解释为什么我的 Delta ToF 具有负值、以及图中的流速具有负值。 这是正常现象还是我的配置有问题?
此外、如何在 MSP LCD 中显示实时流速?
请提前提供帮助、谢谢。
尊敬的安东尼:
ADC 捕获看起来正常-尽管在传感器上使用 Jiakang 钳位时、传感器的谐振频率会根据接触界面(和使用的超声波库)略有变化。 您能否在900kHz 和1050kHz 之间运行频率扫描以更好地确定最佳激励频率? 将激励频率调整为系统峰值谐振应能为您提供更好的信号。 此外、您还可以旋转锁模、使换能器从管道水平突出。 任何可能在管道顶部移动的气泡都会导致您的信号产生噪音。
BR、
Leo