This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641:未使用的 SDxPx (SDxNx)保持打开

Guru**** 2582375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041841/msp430f67641-unused-sdxpx-sdxnx-left-open

器件型号:MSP430F67641

大家好、

 

如果未使用的 SDxPx (SDxNx)保持打开状态、您能否分享会发生什么情况?

 

我理解建议对模拟接地进行短路和连接。

如果这些参数保持开路,是否会影响其它 ADC 的性能,例如?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    我相信引脚是短接和接地的、以最大限度地降低功耗并避免串扰产生的噪声。  如果这些引脚未按照建议短接和接地、则其他 ADC 上的噪声可能会导致功耗增加。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    明白了、非常感谢您的帮助。

    此致、

    Kurumi