This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:电容负载说明

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1041220/msp430f5659-clarifications-with-capacitive-load

器件型号:MSP430F5659

各位专家:

你好。

我们想知道使用 DAC 驱动容性负载是否可能会损害 MSP。 随着压摆率的降低、DAC 信号看起来良好、但客户端将其从160pF 驱动到400pF、其中 DAC 输出规格限制为100pF。

有什么想法吗?

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    最大额定值旨在保证任何高于最大额定值的操作都可能损坏器件。

    此致、

    Luke