主题中讨论的其他器件: MSP-FET、 MSP430G2553、
大家好、
我将定制板与 MSP430F5438搭配使用、并将 MSP-FET 调试器与最新的 CCS 编译器搭配使用。
我能够使用 MSP-FET 将程序刷写到 MSP430F5438、并且无法进入调试模式。
当我尝试进入调试模式时、我收到一个错误、即"Can't single step target program:Could not single step device"。
我尝试了以下选项、但仍然得到相同的错误。
根据 https://www.ti.com/lit/ug/slau278ah/slau278ah.pdf 上的图2.1和2.3、我尝试了不同的 e2e 帖子。
我还尝试了 JTAG 电缆长度小于20cm 的情况、即使这样也会出现相同的错误。
请帮助我解决此问题。
谢谢
Prabhu