This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:我能否将代码直接编译到外部 EEPROM 中( FLASH )

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1023467/msp430fr6043-can-i-compile-code-directly-into-the-external-eeprom-flash

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我想扩展我的存储器。 那么、是否可以 将代码直接编译到 EEPROM 中。 如果是我们如何做到这一点的话。 如果不是、还有其他方法

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushan:

    否、这意味着 FR6043 64KB FRAM 无法满足您的要求吗?

    如果是、我认为没有其他更好的方法。 您的应用是什么? 如果是水表、您可能可以使用 FR6047 (256KB FRAM)。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你