主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 MSP-FET、 MSP430WARE
尊敬的团队:
我的客户希望使用 I2C 引导。
UART 已经过调试和传递、但在 I2C 进入引导加载程序后、I2C 会发送以下命令以返回完全 FF
客户使用从 USB 到 I2C 的工具、并通过工具的 I2C 向器件发送指令、然后返回完整的 FF。 其他指令都是相同的、所有 FF
请帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户希望使用 I2C 引导。
UART 已经过调试和传递、但在 I2C 进入引导加载程序后、I2C 会发送以下命令以返回完全 FF
客户使用从 USB 到 I2C 的工具、并通过工具的 I2C 向器件发送指令、然后返回完整的 FF。 其他指令都是相同的、所有 FF
请帮助。
您好 Susan、
您将需要首先消除可能的 I2C 问题。 最常见的是错误的上拉值。 我首先要介绍 I2C 示例、而不是 BSL、只是为了确保从硬件的角度来看一切都很好。 您还可以查看以下应用手册的 I2C 部分和我们的 I2C Academy 以获取更多帮助:
我还将检查您用于通过 I2C 与 MSP430通信的硬件。 要使用 BSL、您还需要控制测试和 RST 线路以进入 BSL。 我不知道该硬件是否支持执行此序列、因此您可能无法进入 BSL 模式。 或者、您可以通过 SW 模式调用 BSL、但您需要器件内部已有程序来执行此操作。 我们的 MSP-FET 支持 BSL 调用和 I2C 通信。 您可以将其与 Uniflash 或 BSLScripter 结合使用。
感谢您的回复。
[引用 userid="98058" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp-low-power-microcontrollers---internal/f/msp-low-power-microcontrollers---internal-forum/1022128/msp-exp430fr2433-i2c-boot/3778210 #3778210"] I2C Academy[/quot]我无法打开链接。 请检查。