请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP-FET大家好、
最近、我需要通过另一个芯片(STM32)对 MSP430系统内置器件进行刷写/调试、但无法找到实现这一目的的方法。 我最终制作了一个 MSP-FET 仿真器、该仿真器可捕捉主机系统上的 Spy-bi-wire 信号、以便您将其传输到连接到 MSP430的任何硬件。
目前、仿真器支持具有 MPSSE 的 FTDI 芯片(尤其是 C232HM 电缆)、并且可以通过支持一个简单的命令集来切换 MSP430 TEST/RST 引脚、从而为微控制器添加支持。
由于它模拟 MSP-FET、因此它还可与 TI CCS 或 mspdebug 等软件工具配合使用。
如果您有兴趣、该项目将位于以下位置:
https://github.com/heytoaster/MSPFETSim
无论如何,我希望这个项目对其他人有用。
David