This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:3.3V 32.768kHz 时的功耗

Guru**** 2391095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1021413/msp430f2619s-ht-power-consumption-at-3-3v-32-768khz

器件型号:MSP430F2619S-HT

大家好、我想知道在32.768kHz 和3.3V 条件下运行此 IC 的功耗是多少? μA 说明、此器件将消耗:工作模式:1MHz、2.2V 时为365 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tu Nguyen:

    我们无法为数据表指定的情况提供电源规格。 话虽如此、数据表还列出了100kHz 和4kHz 的值。 根据这些数据进行外推  、假设设置和条件相似、线性标度也为20-30 uA 左右。  

    当然、您可以在应用中利用 LPM 模式来降低总平均电流、从而降低功耗。