您好、E2E 专家、
你好。
我们计划在项目中使用 EVM430-F67641它与 IAR 工作平台兼容我们只想知道我们必须下载哪个版本的 IAR 工作平台、以及我们是否需要闪存代码和调试代码的任何特定 JTAG 或调试器
2.我们需要在此开发套件 EVM430-F67641中添加电流互感器;承载能力为25安培、交流电压为300V 的电流互感器
关于需要连接到 EVM430-F67641的电流互感器、这些是额定值我知道是否有任何与这些额定值兼容的电流互感器模型;
您能告诉我们 CT 附带的任何 burge 电阻器的额定值和型号吗?
我们已经下载了14天的 IAR 工作平台试用版、我们已经上传了 TI 支持的源代码、但我们遇到了一些错误、我将发送一些错误的屏幕截图、请浏览屏幕截图、并帮助我们解决这些错误(如附件所示)。
5.是否有设置环境的快速入门指南,请告诉我们,我是说用于 MSP430的 IAR Workbench,我们目前已经设置了7.21.1。
以上是我们安装的 IAR 工作平台的版本号
6.您能不能告诉我们是否有任何有关使用 msp43067641开发三相电能测量的参考文档?
提前感谢您的支持。
此致、
CSC