This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:MSP430FR59941,1.8V 电源合规性

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR59941, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1137651/msp430fr59941-msp430fr59941-1-8v-power-supply-compliance

器件型号:MSP430FR59941
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994

您好、TI 团队、  

我正在雇用一个超低功耗微控制器、该微控制器具有256MB FLAA/RAM、45个 GPIO、BGA 封装、2xI2C、6xADC、 RTC、AES、1.8V。

我很高兴找到16位 CPU MSP520系列。 尤其是 MSP430FR59941、该器件除了 1.8V 电源外、完全符合规格。  我的结论(数据表+论坛来源)、该微控制器不完全符合1.8V 要求(即使 SVS VS 可能会被旁路并在加电时将 VCC 设置为2V)。 根据数据表、最小电压为1.8V (不是1.8V-105%、thre 为无裕度)。

那么 、您的产品系列在 LPM3.5下是否具有与 MSP430FR59941相同的功耗、但使用真正的1.8V 电源?

或者、您可能有一些参数可以改变我的想法、以便回到  MSP520 系列(采用1.8V 电源)。

谢谢、此致、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您需要1.8V 电源 MCU? 对于 MSP430FR5994、我认为 MCU 可以在1.8V 电压下运行、但当 MCU 上电时、我们需要2.0V 电压:

    什么是 MSP520?

    谢谢!

    此致

    Johnson