This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:如何连接外部 Vref?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1137408/msp430f2274-how-to-hook-up-external-vref

器件型号:MSP430F2274

大家好、

如果我想将外部 VREF 连接到 MSP430F2274、我只需要将 VREF+引脚连接到外部 VREF 吗?我还需要将 VREF-接地吗?

 

似乎我只需要将外部 VREF 连接到 VREF+引脚,并且可以通过将 SREFx 设置为“010”来将“接地”设置为使用 AVSS 引脚。  

我很感谢您对此进行任何确认、因为数据表并未明确说明这一点。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    如果您不使用 eVREF-引脚、请参阅未使用引脚的连接以获得最佳结果。

    要仅使用外部 VREF+、您无需使用外部 VREF-、但如果未使用 VREF-、建议将其连接到 DVSS。

    此致、

    Luke