This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:无法连接到 USS 设计中心 GUI

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027881/evm430-fr6043-can-not-connect-to-uss-design-center-gui

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043UNIFLASHMSP-FET

大家好、我是 SGTechnology 的 Taedu Kim。

我无法使用 USS 设计中心 GUI 连接 EVM430-FR6043板

我之前已经讨论过这一点、

当时、我将定制板与 msp430fr6043搭配使用  

TI 工程师让我购买了一个新的 EVM 板、因此我订购了它。

但这里仍会出现相同的问题。

我将保留指向以下主题帖的链接。

MSP430FR6043:无法使用我的定制 PCB 连接到 USS GUI - MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

我尝试了 USS_02_40_00_01和 USS_02_30_00_03的 USS 设计中心版本。

以及多台台式机和笔记本电脑。

 

请帮助我解决此问题。

我刚刚在这里尝试了更多有关 EVM430FR6043板的测试

我尝试通过 Uniflash 在 EVM 板上上传映像文件、但找不到 EVM430FR6043板。

不过、它与 EVM430FR6047电路板配合使用仍然非常完美。

因此、我尝试使用跳线电缆通过 EVM430FR6047 HID 桥接器连接 EVM430FR6043板。

然后 Uniflash 找到了 msp430FR6043、而不是 EVM430FR6043。

这是否意味着我刚刚购买的 EVM430FR6043与 HID 桥或 EZFET 有问题?

我应该将其更换为另一个电路板吗?  

此致、

Taedu Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HID 桥和 eZ-FET 似乎都无法在您的 EVM-6043上工作。

    当您插入 EVM-6043时、您的计算机"设备管理器"是否会有任何响应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    这是将 USB 连接到 EVM6043后的结果

    它会自动添加 USB 复合设备、通用 USB 集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     奇怪的是 、它应该显示一个 USB COM 端口和 USB HID 桥。

    您能不能与插入时的 EVM6047进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    我已经检查了 EVM 6043和6047的端口状态。

    这是连接 EVM 6047后的状态。

    这是我连接 EVM6043时的情况。

    我可以肯定地看到其中两个之间的差异。

    我是否应该下载任何驱动程序?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试下载 FETdrivers、但仍然无法正常工作。

    在其他计算机中尝试过也无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eZ-FET Lite 部件似乎无法正常工作。 它与 FET 驱动器没有关系。

    EVM6043的 eZ-FET Lite 部分应与 EVM6047相同。

    您可以更换另一根电缆吗? 您能否测试 EVM6043是否由5V 电源供电?

    如果没有任何帮助、 我建议您从 TI 更改一个。 以下是链接: https://ticsc.service-now.com/csm?_ticdt=MTYyOTcyNDY5M3wwMTc2YjkzM2RmMGEwMDFhNDEwZjRkNWM3ZWY4MDMwNzIwMDFiMDZhMDA5Nzh8R0ExLjIuMTE3Nzc4MjUyMi4xNTk0OTU3MDM2fDA

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试了多根电缆、它的供电电压为5V

    感谢你的建议。

    我将联系客户支持中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 EVM6043上遇到了这个问题、通过使用 uniflash 用 eZ-FET Lite 修订版1.10发布包在 EVM6043上重新刷新 eZ-FET 解决了这个问题。  我记不清在 TI 网站上的什么位置找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的建议。

    我找到了 eZ-FET Lite 1.10封装。

    但我无法将 UniFlash 连接到 eZ-FET。

    即使我通过 Micro-B 电缆连接了 eZ-FET、我的计算机也无法检测到任何器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用另一个良好的 eZ-FET 对不良 eZ-FET 上的不良 MSP430进行编程。  

    就像您手动通过 JTAG 为坏的 MSP430更新代码一样。 您需要连接到 JTAG 而不是 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 JTAG、因此我从未厌倦过通过此 EVM430FR6043板上的 JTAG 更新代码。

    我在下面的其他线程中发现了一些类似的问题

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027557/evm430-fr6043-msp430-fr6043/3798820?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=fr6043%2520gui%2520connection#3798820

    我将尝试一下这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有 JTAG 或 MSP-FET、我是否可以通过在 EVM430FR6047上使用良好的 eZ-FET 在 EVM430FR6043上重新刷写 eZ-FET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的答复。 是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    在 TI 网站上用 eZ-FET Lite 修订版1.10进行回流焊之后、我终于使用 EVM6043板连接到 GUI。

    但它仍然仅显示一个 COM 端口。

    非 MSP 调试接口和 MSP 应用 UART1。

    因此、当我尝试通过 CCS 进行调试时、会提示未找到 FET。

    是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COM 端口名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和以前一样。  

    通信端口(COM1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 eZ-FET 中的 MSP430可能会有一些问题。 很抱歉、我以前没有遇到这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是一个硬件问题。

    不过、感谢您的帮助。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、当您成功地对代码进行编程时...