This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:移植到5438A 的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029755/msp430f5438-question-on-migration-to-5438a

器件型号:MSP430F5438
主题中讨论的其它器件:MSP-TS430PZ5X100

团队、

我的客户一直在使用 MSP430F5438,想知道如果他们不使用438A 版本的头文件和链接器文件重建代码,会发生什么情况。

他们正在阅读 迁移指南,但他们需要几周时间才能在代码验证系统中移动新的代码修订版,因此他们想知道是否必须更新代码才能使用此“A”版本部件。

 此外、就开发套件而言、您是否建议我只为他们提供 MSP-EXP430F5438 和 MSP430F5438A 的一些样片? 他们希望在新器件上尝试原始代码。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="1949494949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029755/msp430f5438-question-on-migration-to-5438a "]

    我的客户一直在使用 MSP430F5438,想知道如果他们不使用438A 版本的头文件和链接器文件重建代码,会发生什么情况。

    他们正在阅读 迁移指南,但他们需要几周时间才能在代码验证系统中移动新的代码修订版,因此他们想知道是否必须更新代码才能使用此“A”版本部件。

    [/报价]

    我的指导是使用与特定器件型号和修订版相匹配的正确编译器设置。 我的主要问题是、编译器实施的勘误修复对于非 A 版本的器件可能不需要。 我不确定这是否会导致任何问题。 这不是我们建议的、因此我们不会测试它。 我要做的第一个更改是在项目设置中将器件型号更改为 A 版本、构建代码并查看所有内容的工作原理。

    [引用 userid="1949494949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029755/msp430f5438-question-on-migration-to-5438a ] 此外、就开发套件而言、您是否建议我只向他们提供 MSP-EXP430F5438 和 MSP430F5438A 的一些样片? 他们希望在新器件上尝试原始代码。

    这是一种很好的方法。 实验板具有板载插座、使其无需将器件焊接到板上即可轻松更换器件。 由于某些器件采用多种封装类型(例如 QFN、TSSOP 等)、因此请确保样片封装与电路板插座支持的封装相匹配。

     MSP-TS430PZ5X100目标板也是试验板的可行替代方案。