This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:CAN 在运行时在内部 ADC 基准1.5/2.5V 之间切换

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1035576/msp430fr2155-can-is-switch-between-internal-adc-reference-1-5-2-5v-during-runtime

器件型号:MSP430FR2155

尊敬的团队:

我对内部 ADC 基准电压的使用有一个简短的问题。

我有一个用例、在该用例中、我将每10ms 在所有 ADC 通道上执行一次 ADC 转换。 但重点是、对于前3个通道(A0-A2)、我必须使用内部1.5V 电压基准、以获得更高的分辨率、并使用2.5V 内部基准进行其余通道转换。

我的软件每10ms 在基准电压之间进行一次内部切换、并且也可以正常工作。

我想知道这是否是更频繁地切换内部基准的正确过程,因为我不知道它是否会随着时间的推移而损坏内部基准发生器。 我想在开始生产之前检查一下这个问题、以确保正确无误。

谢谢

Surya