主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
目前、我在使用 EVM430i2040进行交流计量时遇到了这个问题。
1) 1)根据技术指南中的规定、我建立了用于闪存代码的连接和实际的交流计量设置。
2)首先、我获取了预先保存的 EVM430i2040s 50Hz 示例、并通过 Uniflash 将该示例加载到 EVM 上。
3) 3)现在、 在将负载连接到 EVM 后、我还连接了功率分析仪以实现精度、但实际上、我仅获得86-87W 的有源输入功率、并且功率分析仪上的 IRMS 仅为0.34A。 但在 GUI 中、我会得到以下值、这些值比预期的值高、
Vrms | 220.85 |
IRM | 3.012. |
Vpeak | 311.532 |
IPEAK | 4.260 |
相位角 | 2.43. |
功率因数 | 0.99 |
频率 | 50 |
有功功率 | 453.363. |
无功功率 | 19.07 |
视在功率 | 453.67 |
我应该怎么做才能获得正确的值。
4) 4)另请提供解决方案、说明如何提供正确的值以获得准确的值。
5) 5)应如何通过 Uniflash 擦除闪存。
P.S. 请尽快提供解决方案。
谢谢、此致
Gautam