This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:使用 MSP-EXP430G2来刷写 MSP430FR2675

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2675, MSP-EXP430FR2433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028058/msp-exp430g2-using-msp-exp430g2-to-flash-msp430fr2675

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2675MSP-EXP430FR2433

我正在尝试使用 MSP-EXP430G2 LaunchPad 对 MSP430FR2675进行编程、但我被告知两个器件都具有 SBW、因此我应该能够通过分别将 Launchpad 和 FR2675之间的 RST、VCC、VSS 和 TEST 引脚连接起来来实现这一点。 在 Code Composer 中、当我尝试刷写芯片时、它表示它无法识别电路板。 我还会使用什么其他工具对 FR2675芯片进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发生了类似的事情,这是因为 VSS (GND)是*未*连接的。 您正在使用朝向电路板顶部的引脚、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、由于支持 SBW、因此这应该适用于对 FR2675进行编程。  正如 Keith 提到的、确保两个板之间还连接了 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用电路板仿真侧的顶部引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布您的连接图片? SBW 是否与 Launchpad 上的目标配合使用?

    另请注意、"Vcc"应为3.3V 电源轨、而不是5V 电源轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定(旧) G2 Launchpad 除了 F2系列器件之外不会进行任何编程、并且无法升级。

    我认为(新) G2ET 几乎可以对所有内容进行编程。

    [编辑:权威列表位于 MSP 调试器(SLAU647O)表1]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将解释问题、因此我想我需要购买新的 G2ET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、我在 DigiKey 有一个延期交货的订单、直至1月。 但是、任何具有 SBW 的 MSP430 Launchpad 都应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、旧的 msp430g2 launchpad 应该能够对 msp430fr675进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说您目前可以购买任何产品、很抱歉不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    如果您无法在某处找到库存的 G2 ET 板、则 MSP-EXP430FR2433似乎有货。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=MSP-EXP430FR2433