This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:阻抗匹配和 ZFD 精度

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1135536/msp430fr6047-impedance-matching-and-zfd-accuracy

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我们正在研究水表的精度部分、并对 RC 电路的计算有点好奇?

另一件事是换能器的跳变匹配、我们需要这样做吗?

我们已经检查了具有1MHz 传感器的 ZFD、它在+-100ps 之间变化过大、平均值约为10ps。

现在、这个问题是、在 ZfD 中、25ps 的精度意味着什么? 如果 ZFD 变化较大、我们如何准确测量较低的流速?

此致

Piyush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 RC 的值是如何确定的。 我必须就此向您回复。  

    您要测量的最低流速是多少?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是5lph。

    此致、

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择的 RC 值可与多种常用的传感器配合使用。 我不知道用于查找其值的计算。

    我仍在努力获得有关 ZfD 期望的答案。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您还能检查 RC 计算吗?  这将对我们非常有帮助。

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf ,了解有关 ZfD 的详细信息。  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我检查了同一份文件,但它没有澄清疑问/问题。

    在实际应用中、花费100或200秒对 DtoF 求平均值是不好的。 尽管我们以8Hz 的频率采集样本、但样本分布在+- 100ps 之间。 我们无法通过阻抗匹配来减小该裕度。

    TI 的其他文档介绍了阻抗匹配  SLAA837A

    "良好的阻抗匹配可减少零流量时的 dTOF 漂移。 换能器如何实现良好匹配? 哪些参数最重要? 如何调整匹配?"

    此致、

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    换能器的制造商是谁?规格/容差是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    传感器规格如下所示、

    • 灵敏度:-21.6dB
    • 峰值频率:1.048MHz
    • 中心频率:1MHz
    • 静态电容:800pF~1600pF
    • 谐波阻抗:<25Ω Ω
    • 防水等级:IP68
    • ℃温度:5℃~100 ̊ C
    • 温度漂移:<20kHz
    • 超声波延时时间:5uS
    • QM 值:0~4.5
    • 传输射束角度:5°~10°

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    我无法找到与换能器匹配的具体说明、因此我已联系了我们上海的专家之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    这方面的任何进展。

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、没有报告进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我能够找到的内容:

    您可以比较传感器之间的峰值频率、电容和阻抗、以实现更好的匹配。 电容和阻抗更重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您是否在讨论 两 个换能器之间的比较?  

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超声波流量变送器参考设计 是我在阻抗匹配方面找到的最佳资源。 请参阅第2.2.4节:

    我希望这能有所帮助、我没有更多信息。

    Evan