This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:是否可以在6779A / 67791/67791A 上使用十六进制文件?

Guru**** 2521040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977442/msp430f6779-hex-file-can-be-used-on-6779a-67791-67791a

器件型号:MSP430F6779

您好!

我从 slaa666a 第5部分了解到、TI 建议在从6779迁移到6779A 时、需要使用相关头文件重新编译代码。 但是、我没有该代码、并且正在使用具有6779的旧机器。

是否可以为6779修订版 C 刻录十六进制文件。-

  1. 可以在6779A 上工作吗? 假设尚未使用 AUX PMM? 正在使用中?
  2. 将在67791上工作? 假设尚未使用 AUX PMM? 正在使用中?
  3. 可以在67791A 上工作吗? 假设尚未使用 AUX PMM? 正在使用中?

此处的目的是、我应订购可轻松获取的6779A 或67791A、或等待几周后获取6779。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Husein、

    最好为器件的正确修订版构建您的项目。 如果您在 Resource Explorer 中查看、则可以找到可导入的示例代码项目(使用正确的标题)、适用于所有这些器件:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AI9x7I1np47CAIvaYyJhfQ__IOGqZri__LATEST 

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您的回复、我认为最好针对每个特定 IC 进行构建。

    我没有机器的源代码、只有十六进制文件。 原始机器有一个6779,这是一个稀缺的 ATM。 我的问题是、如果我焊接/烧写6779A、它是否可以无缝工作? 情况1:假设相关模块尚未使用、情况2假设 AUX_PMM 已使用?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Husein、

    在这个较新版本中、可能还有其他已更正的勘误表、因此即使同一映像可能会执行、也可能无法正确执行。  我建议用另一个 F6779替换现有的 F6779。

    BR、

    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回答、谢谢。

    已关闭。