请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2619 你(们)好
使用 MSP430F2619SPM 时、我有2个问题。
原理图如下、R=8 4.7kΩ,Ω C=10uF、 TEM2信号直接发送到 MSP430 ADC、我想检查 外部信号是否存在 R/C 值正确吗? R/C 值范围是多少?
当在6 通道的-55℃,3通道 ADC 中使用 MSP430F2619SPM 时、无法准确工作、而另3通道工作正常、但工作一段时间后可以正常工作(假设工作一段时间后温度上升、ADC 可以正常工作?)
这℃?芯片 MSP430F2619SPM 不能在-55 μ s 的℃下持续工作、对于-55 μ s 的裕度是多少?
谢谢!