请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 您好!
我正在使用 MP430FR6047内部温度传感器来测量系统的环境温度、但我们在读回时看到的温度范围非常宽。 如果温度读数更稳定、我们可以对其进行校准、以帮助获得更好的读数。 是否有任何方法可以提高此传感器的一般性能、并使读数更稳定?
谢谢、
何塞
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 MP430FR6047内部温度传感器来测量系统的环境温度、但我们在读回时看到的温度范围非常宽。 如果温度读数更稳定、我们可以对其进行校准、以帮助获得更好的读数。 是否有任何方法可以提高此传感器的一般性能、并使读数更稳定?
谢谢、
何塞
1) 1) 您使用的采样/保持时间(SHTs)是否至少为30 μ s? [参考用户指南(SLAU367P)第34.2.11节]
2) 2)您是否使用了 TLV 温度传感器校准常数? [参考数据表(SLASEB7C)表6-46]。 这在示例 msp430fr60x7_ADC12_10.c 中进行了演示、如下所示:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKPb7YaZY45uWY4yxZl17g__IOGqZri__LATEST